Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

40 Jahre SMC in Österreich: Technologie trifft Filmgeschichte bei der Bond-Ausstellung

SMC feiert 40 Jahre Erfolg in Österreich und zeigt Technologie zum Anfassen bei der 007 ACTION VIENNA. Seit 1985 prägt das Unternehmen die industrielle Automatisierung österreichischer Betriebe und zeigt, dass elektrische und pneumatische Antriebstechnik nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Filmwelt spektakuläre Anwendungen findet.

Vom Privathaus zum internationalen One-Stop-Shop
Die Geschichte von SMC in Österreich begann vor 40 Jahren in einem Privathaus in Langenzersdorf. 1990 folgte die Gründung der SMC Pneumatik GmbH in Korneuburg, wo heute rund 260 Mitarbeitende tätig sind. Die Zentrale in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder in Mittel- und Osteuropa. Neben Kompetenzzentren in Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Vorchdorf betreibt SMC in Niederösterreich eine lokale Produktion, hochmoderne Labors für Automatisierungtechnik sowie ein CEE-Zentrallager.

Sogar James Bond vertraut auf SMC

Im Jubiläumsjahr gibt es einen besonderen Grund zu feiern: SMC-Technologie ist Teil der offiziellen James-Bond-Ausstellung 007 ACTION VIENNA, die seit 007. September 2024 in der METAstadt Wien gastiert. „Ich freue mich sehr, in unser Jubiläumsjahr mit einem Besuch der James-Bond-Ausstellung gemeinsam mit SMC Kolleg*innen zu starten. Die James-Bond-Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie Technologie Industrie und Entertainment miteinander verbinden kann“, so Robert Angel, Geschäftsführer SMC Austria GmbH & Managing Director SMC CEE Group.

In der Ausstellung erleben Besucher*innen die Welt des legendären Geheimagenten hautnah – mit ikonischen Fahrzeugen, Gadgets und spannenden Einblicken hinter die Kulissen. Dabei erfährt man auch, wie Fahrzeuge für die atemberaubenden Stunts angepasst wurden, darunter ein Jaguar und ein Aston Martin, die mit SMC-Komponenten ausgestattet sind.

SMC-Komponenten im Einsatz für spektakuläre Stunts

Bei mehreren Bond-Filmen spielen Produkte von SMC eine Rolle: So öffnen bei „Stirb an einem anderen Tag“ (2002 mit Pierce Brosnan) zwei modifizierte SMC-Zylinder den Kofferraum eines Jaguar XKR in der actiongeladenen „Frozen Lake Chase“-Szene. Der doppeltwirkende Kompaktzylinder sorgt für Stabilität und Präzision. Interessanterweise war „Stirb an einem anderen Tag“ nicht nur der 20. Bond-Film, man feierte im Premierenjahr 2002 auch das 40-jährige Bestehen der 007-Filmserie.

Bei „Spectre“ (2015 mit Daniel Craig) wurden im legendären Aston Martin DB10 SY-Ventile sowie weitere Ventiltechnik wie ein Handabsperrventil vom SMC installiert, um beispielsweise das Schiebedach für eine Schleudersitz-Szene zu öffnen. Das kompakte und energieeffiziente Magnetventil ermöglichte den perfekten technischen Ablauf eines der ikonischsten Bond-Momente. Das Coupé wurde speziell für den 24. James-Bond-Film gebaut. Der Sportwagen wurde in Handarbeit mit einer Auflage von zehn Exemplaren produziert.

 

 

Technologie erleben und feiern
„Die Pneumatik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. SMC war als weltweit führender Anbieter stets an der Spitze dieser Entwicklung. Was einst einfache mechanische Lösungen zur Steuerung von Bewegungen waren, hat sich zu hochpräzisen Systemen mit digitaler Integration und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit weiterentwickelt“, so Robert Angel.

SMC hat sich von einem reinen Pneumatikanbieter zu einem umfassenden Lösungsanbieter in der industriellen Automatisierung etabliert. Weltweit führend bietet das Unternehmen ein umfangreiches Portfolio an Produkten und Lösungen für die industrielle Automatisierung an. Die Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung und Fertigung von Komponenten und Systemen, die Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen helfen, ihre Produktionsprozesse zu optimieren. Neben einer breiten Palette an Zylindern, Ventilen und Druckluftkomponenten umfasst das Angebot heute auch Technologien wie elektrische Antriebe, Vakuumtechnik und IoT-fähige Geräte, die neue Maßstäbe in Effizienz und Flexibilität setzen. SMC setzt damit in Österreich seit 40 Jahren auf die Kraft der Technologie, um industrielle Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten.

 

Weitere Informationen finden Sie auf der SMC-Webseite unter: www.smc.at sowie unter www.smc.at/40jahre/meilensteine

 

 

Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 37 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.

 

Fotos: © division4 – Ingo Folie

 

Rückfragen bitte an:

Sigrid Moser-Sailer

für DIVISION 4 communication GmbH

Hasnerstraße 123 Top 5.1 

1160 Wien  

T +43 676  33 33 224

moser@sailer-schoen.at

https://www.division4.at

 

 

Petra Pichler-Grünbeck

Department Manager Communications
SMC Austria GmbH
Girakstrasse 2-8

2100 Korneuburg

T +43 2262 62280 1134

pichler-gruenbeck.petra@smc.com  

https://www.smc.eu/de-at 

13.02.2025