Redundant safe: Neues Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 reduziert Risiken und erhöht Entlüftungskapazität
Pneumatisch gesteuerte Anlagen müssen im Falle eines Not-Aus zügig entlüftet werden, um keine Gefahrenquelle darzustellen. Häufig werden dazu mehrere Komponenten verwendet, bei denen zudem wertvolle Zeit bis zur vollständigen Entlüftung vergeht. SMC hat deshalb das Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 entwickelt, das drei Funktionen in einem Gerät umfasst: schnelle Entlüftung, Zustandsüberwachung des Ventils und Steuerung der Druckluftversorgung. Dabei erfüllt es die ISO 13849-1 in den Kategorien 3 oder 4, ist redundant und verfügt über eine Softstartfunktion. Zugleich ist die Serie mit den modularen Wartungseinheiten der Serie AC-D von SMC kombinierbar, besitzt die Schutzart IP65 und ermöglicht dank LEDs die direkte Statuserkennung.
Bei Maschinenanlagen ist die funktionale Sicherheit das A und O – insbesondere, wenn es um den Schutz von Menschen geht. Kommt es zu einem Not-Aus, ist sicherzustellen, dass pneumatische Anlagen im Automobilbau, der Robotik oder der Verpackungs- und Nahrungsmittelindustrie schnellstmöglich entlüftet werden. Das Sicherheitsentlüftungsventil sorgt für eine schnelle Entlüftung, bei der zwei interne Ventile überwacht werden, um damit eine Redundanz sicherzustellen. Das bereits zertifizierte Produkt erfüllt so die höchsten Performanceanforderungen der ISO-Norm 13849-1. Zudem ist es mit LEDs zur sofortigen Statuserkennung ausgestattet, mit modularen Wartungseinheiten von SMC kombinierbar und überzeugt durch die Schutzart IP65 auch in Sachen Widerstandsfähigkeit.
Drei Funktionen in einem Gerät
Mit einer Entlüftungsleistung von 10,500 bis 15,000 l/min (ANR) reduziert das Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 Risiken von Restdruckluft im Falle eines Not-Aus-Szenarios besonders zügig. Hintergrund ist ein hoher effektiver Querschnitt vom Port 2 zum Port 3, der zu einem schnellen Druckabbau führt. Ein spezieller Schalldämpfer der Serie INA-25-100 stellt nicht nur eine geringe Lärmbelastung sicher, sondern auch, dass die Entlüftung nicht eingeschränkt ist. Die gegenseitige Überwachung der zwei integrierten Ventile sorgt für Redundanz, was den Anforderungen der ISO-Norm 13849-1 in den Kategorien 3 oder 4 entspricht. Die bereits zertifizierte Lösung von SMC verfügt zudem über eine integrierte Softstartfunktion. Anwender können so den Durchfluss der vom Ventil zugeführten Luft punktgenau begrenzen, um plötzliche Bewegungen in pneumatischen Anlagen zu verhindern. Außerdem lässt sich das neue Sicherheitsentlüftungsventil unmittelbar in die modularen Wartungseinheiten der Serie AC-D von SMC etwa mit Filter, Druckregler und Durchflussmesser integrieren – und bildet dank des gleichen Designs eine ansehnliche Einheit. Wird die Serie VPX400 wahlweise mit Manometer oder digitalem Drucksensor versehen, ist der Druck der Maschine direkt am Ventil ablesbar. Insgesamt profitieren Anwender von drei Funktionen in einem einzigen Produkt mit höchster Sicherheit, während sie Platz, Montage- und Wartungsaufwand reduzieren.
Genügsam, übersichtlich und widerstandsfähig
Die Serie VPX400 ist ein kompaktes Leichtgewicht: Im direkten Vergleich zwischen dem Vorgänger der Serie VP746 und der Variante VPX406-A4 wurden die Breite um 60 % und das Gewicht um 9 % reduziert. Zugleich schonen die internen Ventile mit einem Verbrauch von nur je 0,2 Watt im aktiven Zustand den Energiebedarf und sorgen so für eine vernachlässigbare Abwärme. Auch die CO2-Bilanz profitiert. Der Spannungsanschluss erfolgt dabei über zwei M12-Stecker.
Das Überwachungssystem der Serie VPX400 erkennt eigenständig Fehler und zeigt dies auch über vier direkt am Steckereingang liegende Status-LEDs an. Das vereinfacht und beschleunigt die Fehlersuche an einer stillstehenden Maschine, wodurch teure Standzeiten verkürzt werden. Die in drei Baugrößen erhältliche und für einen Betriebsdruckbereich von 0,25 bis 1,0 MPa geeignete Lösung erfüllt darüber hinaus die Schutzart IP65. Sie ist dadurch vor Wasser und Staub geschützt und kann so auch in rauen Umgebungen problemlos ihren Dienst verrichten.
 |
Abbildung: Das Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 von SMC kombiniert in einer kompakten Einheit drei Funktionen: Sichere Entlüftung, Softstart und Überwachung. Dabei realisiert es die Entlüftung besonders schnell und erfüllt dank Redundanz zweier integrierter Ventile die ISO-Norm 13849-1.
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei) |
Weitere Informationen zum Produkt:
https://www.smc.eu/de-at/produkte/sicherheitsentlueftungsventil-ausfuehrung-mit-modularer-verbindung-vpx400~178024~nav?productId=178026
Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 37 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.
29.07.2025