Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

SMC setzt neue Maßstäbe beim Umweltschutz: Nachhaltiges Kühlmittel sorgt für langfristige Sicherheit in der Industrie

SMC setzt neue Maßstäbe beim Umweltschutz: Nachhaltiges Kühlmittel sorgt für langfristige Sicherheit in der Industrie

Mit dem European Green Deal verfolgt die EU das Ziel, bis 2050 über alle Sektoren hinweg klimaneutral zu werden. Zu den Maßnahmen gehört auch die sogenannte F-Gas-Verordnung zur Reduktion fluorierender Treibhausgase. In diesem Bereich setzt SMC jetzt die Messlatte besonders hoch: Der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung rüstet seine variantenreichen Kühl- und Temperiergeräte Stück für Stück mit dem nachhaltigen und nicht entflammbaren Kältemittel R744 (CO2) aus. Der so erreichte GWP-Wert von 1 liegt deutlich unter den internationalen Vorgaben und sorgt so nicht nur für einen klimaschonenden Betrieb. Unternehmen profitieren auch von maßgeblich höherer physischer Sicherheit und langfristiger Rechtssicherheit. Prominentes Beispiel sind die Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRSC von SMC.

Ob in der Elektronik- und Halbleiterindustrie, der allgemeinen Automatisierung oder bei speziellen Anwendungen wie Laser-, Röntgen- oder MRT-Geräten: Nur eine leistungsstarke und präzise Kühlung ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb. Dabei sorgen die dazu eingesetzten Kältemittel bei Kühl- und Temperiergeräten nicht nur für die notwendige Kühlleistung – sie bestimmen auch, ob ein Gerät klimafreundlich ist und damit gesetzliche Regularien erfüllt. Zu diesen Vorgaben gehört die bedeutende EU-F-Gas-Verordnung 2024/573. Danach müssen Hersteller und Anwender innerhalb der Europäischen Union spätestens ab Ende 2025 sicherstellen, dass die verwendeten Kältemittel über einen GWP-Wert (Global Warming Potential) von max. 150 verfügen. Um auf dem Markt ein einzigartiges Zeichen zu setzen, hat SMC daher damit begonnen, seine Kühl- und Temperiergeräte nach und nach auf das Kühlmittel R744 (CO2) umzurüsten, deren GWP-Wert bei nur 1 liegt. Den Anfang macht die variantenreiche Serie HRSC.

Klimaschonend, sicher und langfristig
Neben einem GWP-Wert von max. 150 für Kältemittel verpflichtet die F-Gas-Verordnung Betreiber von Kühl- und Temperiergeräten, dass diese u. a. die Rückgewinnung und Entsorgung fluorierender Treibhausgase gewährleisten. Dank des nun bei SMC eingesetzten Kühlmittels CO2 entfallen der Aufwand dafür und damit deren Kosten, da sich das Medium in einem geschlossenen Kreislauf befindet und somit nicht in die Umwelt entlassen werden kann. Zudem sind für den Betrieb nur geringe Mengen des Kühlmittels notwendig: Die Menge entspricht etwa der eines haushaltsüblichen Wassersprudlers. Mit einem GWP-Wert von 1 sind die neuen Geräte von SMC nicht nur konform zur F-Gas-Verordnung der EU. Auch international sind Anwender auf der sicheren Seite: Neben den USA (max. GWP 700) und gesondert dem US-Bundesstaat Kalifornien (max. GWP 750) entfallen auch regelmäßige Inspektionen, wie sie der Fluorocarbon Emissions Act in Japan vorgibt.

Während die meisten Kältemittel in Teilen toxisch oder entflammbar sind, gilt dies nicht für das Kältemittel R744. Durch seine Eigenschaften entspricht es der Klassifizierung A1 gemäß der Norm ASHRAE-34. Damit ausgestattete Kühl- und Temperiergeräte können demnach auch per Luftfracht transportiert werden, um weiterhin eine schnelle Versorgung zu gewährleisten. Die Nichtentflammbarkeit – eine wichtige Eigenschaft von CO2 – erhöht außerdem deutlich die Anwendungssicherheit, etwa im Elektronikbereich oder in der Halbleiterindustrie.
Dank seines geringen GWP-Wertes von 1 und den unkritischen Eigenschaften des Kühlmittels ergeben sich für Unternehmen zahlreiche Vorteile: Sie genießen eine langfristige Rechtssicherheit – auch bei zukünftigen Verschärfungen gesetzlicher Verordnungen – und reduzieren gleichzeitig den Wartungsaufwand sowie die Wartungskosten. Darüber hinaus ermöglichen die nicht entflammbaren Geräte einen einfachen Transport per Luftfracht und bieten mehr Flexibilität bei der Installationsfläche.

Gut gerüstet – jetzt und in Zukunft
Mit der Serie HRSC hat SMC einen wichtigen Startpunkt gesetzt: Von den Kühl- und Temperiergeräten stehen 9 Modelle zur Verfügung, die Kühlkapazitäten von 1,3 bis max. 11,5 kW bieten. Damit decken sie branchen- und industrieweit verschiedenste Anwendungen ab, während sie zugleich dank effizienter Regelung von Kompressor und Pumpe an Energie einsparen.

Nach und nach rüstet SMC auch seine anderen Serien wie HRR und HRZ auf das effiziente Kühlmittel CO2 um und gliedert sie in die neue Generation ein. Anwender bleiben trotzdem flexibel: Auch weiterhin besteht die Auswahl an Geräten mit einem niedrigeren GWP-Wert, darunter die Serie HRZF, die dank der Verwendung des Kühlmittels R454C (GWP 146) ebenfalls konform zur F-Gas-Verordnung ist. Geräte mit Peltier-Element statt Kühlmittel für den unteren Leistungsbereich bleiben ebenfalls Teil des SMC-Portfolios.

Mit der Umrüstung auf ein nachhaltiges Kühlmittel leistet SMC einen wichtigen Beitrag zu mehr Umwelt- und Klimaschutz. Damit unterstreicht der führende Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierung erneut seine Verantwortung, der er seit Jahren durch verschiedenste Maßnahmen für ein nachhaltiges CO2-Management aktiv gerecht wird.

Mit CO2 als natürlichem Kältemittel und einem GWP von 1 setzt die HRSC-Serie von SMC neue Maßstäbe in Sachen Klimaschutz in der Industrie.

Abbilung: Mit CO2 als natürlichem Kältemittel und einem GWP von 1 setzt die HRSC-Serie von SMC neue Maßstäbe in Sachen Klimaschutz in der Industrie.
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)

Mehr zum Produkt: https://www.smc.eu/de-at/produkte/industriekuehler-zur-umlaufmedien-kuehlung-ohne-f-gas-co2-kuehlmittel-standardausfuehrung-hrsc~178164~nav?productId=178166

 

Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.

04.12.2025