Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Ionisatoren: Unsere Lösung gegen statische Aufladung

Elektrostatische Entladung in Produktionsprozessen

Statische Aufladung ist bei der Verarbeitung von Materialien unvermeidlich. Obwohl eine fein abgestimmte Aufladung in einigen Prozessen nützlich sein kann, ist sie in vielen Situationen schädlich. In Ihren Produktionsprozessen oder in Ihren Maschinenanlagen müssen elektrostatische Aufladungen deshalb unbedingt neutralisiert werden, um unerwünschte Effekte zu vermeiden, wie beispielsweise: 

  • Erzeugung fehlerhafter Produkte oder Verpackungen
  • Verunreinigungen im Produktionsprozess
  • Staubanhaftung auf Produkten
  • Reißen oder Stauung von Materialien
  • Gefährdung der Mitarbeiter durch Funken oder Stromschläge
  • Beschädigung empfindlicher elektronischer Bauteile
  • Brandrisiko

Die effektivste und dauerhafteste Lösung zum Reduzieren elektrostatischer Ladungen ist die aktive Ionisation. Wir bieten mit der Produktgruppe der Ionisatoren eine breite Palette an unterschiedlichen Ionisierern, die einen schnellen und effektiven Abbau der statischen Elektrizität in den verschiedensten Anwendungsbereichen garantieren.

Unser Angebot an Ionisierungs-Lösungen für Ihre Anlagen

Elektrostatische Aufladung ist das Ergebnis eines Ungleichgewichts zwischen negativen und positiven Ladungen in einem Objekt. Diese Ladungen können sich auf der Oberfläche ansammeln, bis sie einen Weg finden, um freigesetzt oder entladen zu werden. Um negative Auswirkungen dieser elektrostatischen Aufladung auf Ihre Produktionsprozesse zu vermeiden, bietet Ihnen SMC Austria GmbH spezifisch auf Ihre Anlagen abgestimmte Ionisierungs-Lösungen:

Komponenten zur Messung und Kontrolle statischer Elektrizität

Die elektrostatischen Sensoren und Messwertanzeigen von SMC unterstützen Sie bei der kontinuierlichen Überwachung der statischen Elektrizität, damit Sie bei Veränderungen entsprechende Schutzmaßnahmen treffen können. 

Ionisatoren zum Abbau elektrostatischer Aufladung

Zur Verhinderung der Probleme bei der Fertigung, die durch statische Elektrizität verursacht werden, bietet SMC Ihnen Ionisatoren in verschiedenen Formen und Größen:

  • Entladungsstäbe: Die Ionisatoren in Stabausführung eignen sich für den Abbau statischer Elektrizität auf ebenen Flächen. Da Druckluft verwendet wird, kann die statische Elektrizität außerdem in größerer Entfernung zum Werkstück abgebaut werden
  • Düsenionisatoren: Geeignet für den teilweisen Abbau statischer Elektrizität auf kleinen Werkstücken bzw. den vollständigen Abbau statischer Elektrizität auf kleinem Raum.
  • Gebläseionisatoren: Geeignet für den teilweisen Abbau statischer Elektrizität auf kleinen Werkstücken bzw. den vollständigen Abbau statischer Elektrizität auf kleinem Raum. Für den Betrieb ist keine Druckluftversorgung erforderlich.
  • Elektrostatische Reinigungsbox: Geeignet für den Abbau statischer Elektrizität, das Entfernen und Filtern von Staub bei Werkstücken bis zu einer bestimmten Größe.

Vorteile der Ionisatoren von SMC

  • Optimierung der Produktionseffizienz – Vermeiden Sie Produktausfälle, Wartungsarbeiten und Maschinenstillstände
  • Schaffung einer sicheren Arbeitsumgebung – Vermeiden Sie elektrische Schläge durch statische Aufladung
  • Garantiert die passende antistatische Lösung – Dank unserer vielfältigen Produktpalette zur Messung und Kontrolle statischer Elektrizität

Unser Leistungsspektrum im Bereich elektrostatische Entladung

Elektrostatische Ladungen können Ihre Produktion erheblich beeinträchtigen. Kontaktieren Sie uns deshalb frühzeitig, um ungeplante Stillstände oder unnötig hohe Ausschussquoten zu vermeiden. 

Unsere Expertise umfasst:

  • Analyse des Istzustandes vor Ort
  • Überprüfung des Erdungskonzeptes
  • Messungen von elektrostatischen Ladungen
  • Ursachenfindung
  • Lösungsempfehlungen Auslegung der passenden Luftversorgung und Filtrierung
  • Unterstützung bei der Einbindung der Ionisierlösung in die Leittechnik
  • Serviceempfehlungen
  • Tipps zur Energieeinsparung und Anlageneffizienz
  • Machbarkeitsanalysen und Berechnungen
  • Dauertests im hauseigenen Labor
  • Kundenspezifische Lösungsentwicklung
  • ESD-Schulungen

Maria Eugenia ist seit 2019 Mitglied des elektrischen Projektteams bei SMC Spanien. Sie entdeckte bald ihre Leidenschaft für Ionisatoren und begann, iberische Kunden bei ihren statischen Problemen zu unterstützen.

Wenn sie nicht gerade eine Kundenherausforderung löst oder ein Webinar vorbereitet, verbringt "Mariau" gerne Zeit in der Natur, mit ihren Freunden oder bei Live-Musik.

Von Maria Eugenia Gonzalez | Produkt Spezialistin, SMC Spain

Weiterführende Infos

Sie wünschen sich für Ihr Unternehmen die modernste Technik?

Dann zeigen wir Ihnen gerne die neusten Ansätze für die Kontrolle statischer Aufladung!

Makroskopische Statik: Die Produktion in Bewegung halten

Prozesse, die den Transport und die Handhabung von Kunststoffen und Polymeren beinhalten, sind sehr anfällig für elektrostatische Komplikationen. Durch gezielte Kontrolle der elektrostatischen Aufladung lassen sich Produktionsunterbrechungen vermeiden und Zykluszeiten verbessern.


Produkte zum Abbau statischer Elektrizität

Statische Elektrizität Messen und Ermitteln

Weitere Produkte zur Entfernung statischer Elektrizität

Videos

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

FAQ Bereich

FAQ – Allgemein

Mein Ionisiergerät funktioniert nicht, was tun?

  • Versorgungsspannung prüfen
  • Einschaltsignal prüfen
  • Gerät auf äußere Beschädigungen prüfen
  • Emitter prüfen

Welche Luftversorgung benötigt mein Ionisiergerät?

Trockene und saubere Druckluft mit der Luftqualität der Klasse 2.4.3, 2.5.3, 2.6.3 oder höher gemäß ISO 8573-1: 2010 – JIS B 8392-1: 2012

Wie überprüfe ich die korrekte Funktion meines Ionisiergerätes?

  • Leuchtdioden am Ionisierer prüfen (siehe Betriebsanleitung)
  • Entladung am Werkstück mittels Messgerätes prüfen z.B. mit dem IZH10

Wie kann ich trotz luftbetriebenem Ionisierer Druckluft einsparen?

  • Mit Druckregler/Drossel und Durchflussmessgerät den minimal benötigten Luftdurchfluss einstellen: von 0,05Mpa anfangen und schrittweise hochregeln, bis das gewünschte Entladungsergebnis erzielt wird 
  • Kopplung des Ionisiergerätes an einen Feedbacksensor, welcher dem Ioniserer das Ein- und Ausschaltsignal sendet. Wenn das Werkstück neutralisiert werden soll --> Ein und wenn die Ladung neutralisiert wurde -> Aus
  • Energiesparende Emitter verwenden  

FAQ – Gebläseionisierer Serie IZF

Gibt es einen Unterschied in der Entladungszeit (statische Neutralisierungszeit) von Ionisatoren der Serie IZF mit Ventilator, wenn der Luftstrom schwach/stark ist?

Die Neutralisierungseigenschaften bei minimaler und maximaler Luftmenge finden Sie im Katalog.
Den Katalog der IZF-Serie finden Sie hier.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10788

Wie werden die Emitter (Elektrodennadeln) der Serie IZF mit Ventilator ausgetauscht?

Jeder Emitter muss einzeln ausgetauscht werden. Das Auswechseln ist in der Betriebsanleitung ausführlich beschrieben.
Die Bedienungsanleitung für die IZF-Serie finden Sie hier.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10787

 

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass die Alarm-LED eines Ionisators der Serie IZF10/10R mit Gebläse aufleuchtet (rot), und was kann man tun, um dies zu beheben? Handelt es sich um einen falschen Hochspannungsalarm?

Wenn eine abnormale Entladung länger als 100 ms andauert, wird der Alarm für falsche Hochspannung aktiviert. Die Entladung kann durch Fremdkörper oder Wassertropfen verursacht werden, die am Emitter (Elektrodennadel) haften. Um den Alarm zu quittieren, beheben Sie die Fehlerursache, nachdem Sie die Stromversorgung unterbrochen haben, und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10660

 

 

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass die NDL-LED eines Ionisators der Serie IZF21/31 rot blinkt, und was kann man tun, um dieses Problem zu beheben?

Wenn die NDL-LED rot blinkt, deutet dies auf einen Montagefehler des Emitters hin. Prüfen Sie, ob der Emitter richtig installiert ist.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10659

FAQ – Stabionisator Serie IZS

Wie ist die Verdrahtung der Ionisatoren der Serie IZS40/41/42?

Siehe "4. Verdrahtung" in der Bedienungsanleitung für die Serie IZS4*. Die serielle Verdrahtung ist in Punkt "2. Installation" der Betriebsanleitung beschrieben. Die IZS4*-Betriebsanleitung finden Sie hier.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10654

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass die ION/HV- und MAIN-LED eines Ionisators der Serie IZS40/41/42 rot blinken, nachdem der Betrieb gestoppt wurde, und was kann man tun, um dies zu beheben?

Wenn bei einem IZS40 die MAIN- oder ION/HV-LED rot blinkt oder bei einem IZS41/42 die MAIN-, ION/HV-, NDL-, RC- oder SNSR-LED rot blinkt, liegt eine Fehlfunktion der CPU vor, z. B. durch Rauschen. Mögliche Gegenmaßnahmen sind ① den Ionisator von der Störquelle fernhalten, ② die Verdrahtung trennen, wenn die Stromleitung und der Ionisator zusammen verdrahtet sind, und ③ einen Entstörfilter in die Ionisatorstromversorgung einbauen. Um den Alarm zu quittieren, beheben Sie die Fehlerursache und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10653

 

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass die ION/HV-LED eines Ionisators der Serie IZS40/41/42 nach einer Betriebsunterbrechung aufleuchtet (rot), und was kann man dagegen tun?

Die ION/HV-LED auf der Vorderseite leuchtet bei normaler Entladung (grün).
Wenn die LED leuchtet (rot), bedeutet dies, dass ein Hochspannungsfehler aufgetreten ist.
Die Hauptursache hierfür sind in der Regel Fremdkörper oder Wassertröpfchen, die am Emitter (Elektrodennadel) haften.
Entfernen Sie die Patrone und reinigen Sie den Emitter, nachdem Sie die Strom- und Luftzufuhr unterbrochen haben.
Einzelheiten zur Reinigung des Emitters finden Sie unter "Wartung: Reinigungsverfahren des Emitters" in der IZS4□-Betriebsanleitung, die Sie hier finden können. Um den Alarm zu quittieren, beheben Sie die Fehlerursache und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.

Es wird empfohlen, die Patrone auszutauschen, wenn der Fehler auch nach der Reinigung der Elektrode erneut auftritt.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10652

 

 

FAQ – Düsenionisierer Serie IZN

Die NDL-LED eines Ionisators der Serie IZN10/10E leuchtet (orange für den IZN10 bzw. grün für den IZN10E), was eine Wartungswarnung anzeigt, unmittelbar nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde. Da jedoch keine Verschmutzung oder Abnutzung des Emitters festgestellt wurde, was sind die anderen möglichen Ursachen dafür, und was kann getan werden, um dieses Problem zu beheben?

Stellen Sie sicher, dass die Erdungsklemme geerdet ist (100 Ω oder weniger). Wenn er nicht geerdet ist, kann die Entladungsmenge des Emitters instabil werden und die Anzahl der erzeugten Ionen kann abnehmen. Auch wenn das Gerät ohne Luftspülung eingeschaltet ist, kann die Entladung der Elektrodennadel instabil werden und die NDL-LED kann aufleuchten. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper oder Wassertröpfchen in der komprimierten Luft befinden.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10463

Was sind andere mögliche Ursachen dafür, dass die NDL-LED eines IZN10/10E-11□□□-□-Ionisators (Innengewinde für Rohrleitungen) aufleuchtet (Wartungswarnung: orange für den IZN10 oder grün für den IZN10E)? Der Emitter ist nagelneu und nicht abgenutzt, und das Problem wurde nicht gelöst, nachdem ich den Emitter gereinigt und den Strom wieder eingeschaltet hatte. Was kann ich noch versuchen?

Wenn das Innengewinde für den Rohrleitungstyp gewählt wird, steigt der Druck im Inneren der Düse des Hauptkörpers aufgrund der Form der Rohrleitungsdüse. Wenn der Druck ansteigt, nimmt die Ionenerzeugungsrate ab. Aus diesem Grund schaltet sich manchmal die Wartungswarnung ein und die NDL-LED leuchtet auf. Wenn Sie eine der verschiedenen SMC-Sonderbestellungsdüsen oder eine vom Kunden vorbereitete Rohrleitung an das Innengewinde (Rc1/8) anschließen, stellen Sie sicher, dass der Druck im Inneren der Düse 0,1 MPa nicht überschreitet.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10462

 

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass die NDL-LED eines Ionisators der Serie IZN10/10E aufleuchtet (orange für den IZN10 oder grün für den IZN10E), und was kann man tun, um dies zu beheben?

Wenn die NDL-LED auf dem IZN-Hauptgerät aufleuchtet (orange oder grün), bedeutet dies eine Wartungswarnung. Aufgrund von Verschmutzung, Verschleiß oder Beschädigung des Emitters kann die statische Neutralisationsleistung nachgelassen haben. Wenn eine Wartungswarnung auftritt, arbeitet das Ionisator-Hauptgerät weiter, aber es ist notwendig, den Emitter zu reinigen oder die Emitter-Baugruppe auszutauschen. Um den Alarm zu quittieren, beheben Sie die Fehlerursache und setzen Sie dann den Entladestoppsignaleingang oder die Stromversorgung zurück.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10461

 

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass alle LEDs der Ionisatoren der Serie IZN10E (PWR, NDL und ION/HV) gleichzeitig blinken, und was kann man tun, um dies zu beheben?

Wenn die LEDs PWR und NDL am Hauptgerät grün und die LED ION/HV rot blinken, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion vor. Dies kann durch Rauschen in der CPU verursacht werden. Mögliche Gegenmaßnahmen sind 1. den Ionisator von der Störquelle entfernen, 2. die Verdrahtung trennen, wenn die Stromleitung und der Ionisator zusammen verdrahtet sind, und 3. einen Entstörfilter in der Stromversorgung des Ionisators installieren. Um den Alarm zu quittieren, beheben Sie die Fehlerursache und stellen Sie die Stromversorgung wieder her.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10456

 

Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass die HV-LED eines Ionisators der Serie IZN10/10E aufleuchtet (rot), und was kann man dagegen tun?

Die HV-LED an einem Hauptgerät der Serie IZN10 sollte bei normaler Entladung AUS sein. Die ION/HV-LED an einem neuen Hauptgerät der Serie IZN10E sollte auf EIN (grün) stehen, wenn das Gerät normal entladet. Wenn die HV- oder ION/HV-LED jedoch leuchtet (rot), bedeutet dies, dass ein Hochspannungsfehler aufgetreten ist. Die Hauptursache hierfür sind in der Regel Fremdkörper oder Wassertropfen, die am Emitter (Elektrodennadel) haften. Nehmen Sie die Patrone heraus und reinigen Sie den Emitter. Um den Alarm zu quittieren, beheben Sie die Ursache des Fehlers und schalten Sie das Gerät wieder ein. Es wird empfohlen, den Emitter auszutauschen, wenn der Fehler auch nach der Reinigung der Elektrode erneut auftritt. Hinweis) Achten Sie darauf, die Stromversorgung zu unterbrechen, wenn Sie den Emitter reinigen oder austauschen.

https://www.smcworld.com/support/faq/en-jp/?ca_id=static-control&fa_id=10454