Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Controllo della temperatura del futuro: scopri il thermo-chiller HRSC

Refrigerante naturale e conforme alla normativa F-Gas

La graduale eliminazione dei gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) da parte dell'Unione Europea sta ridefinendo il raffreddamento industriale e i sistemi di controllo della temperatura. Con l'entrata in vigore di normative sempre più severe, le aziende dei settori manifatturiero, medico, alimentare e delle bevande, ed alrti settori devono adottare nuove tecnologie per il controllo della temperatura che siano ecocompatibili e sostenibili.

I refrigeratori industriali tradizionali che utilizzano refrigeranti sintetici ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) non sono più un'opzione praticabile. La mancata conformità alla più recente normativa F-Gas comporta il rischio di severe sanzioni, interruzioni nella produzione e danni alla reputazione dell'azienda.

Il thermo-chiller con gas non fluorurati HRSC di SMC risponde a questa sfida con un design completamente conforme alla normativa F-Gas e utilizzando il refrigerante naturale CO2 (R-744), diventando un nuovo punto di riferimento per il controllo della temperatura industriale, conforme alle normative e rispettoso dell'ambiente.

Scopri HRSC: controllo della temperatura di nuova generazione con CO2

Il thermo-chiller HRSC è una soluzione di raffreddamento industriale di nuova generazione, progettata per utilizzare refrigeranti naturali.
Sviluppato come diretto sostituto del thermo-chiller della serie HRS, offre un modo semplice per modernizzare i propri sistemi per il controllo della temperatura senza compromettere le prestazioni, la sicurezza e la conformità alle normative.

Progettato per utilizzare CO2 (R-744), un refrigerante naturale, non infiammabile, non tossico e a basso GWP (GWP=1), l'HRSC garantisce la piena conformità alle normative F-Gas, contribuendo al contempo al raggiungimento dei tuoi obiettivi ambientali e di sostenibilità. La sua struttura robusta e l'ingombro ridotto, inoltre, lo rendono ideale per applicazioni di raffreddamento che richiedono una gestione termica precisa e affidabilità a lungo termine.

HRSC non è progettato solo per soddisfare i requisiti normativi odierni, ma per superarli. Che si tratti di trasporto aereo, di operazioni in ambienti sensibili o di innovazione sostenibile, questo thermo-chiller offre la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza energetica di cui la tua azienda ha bisogno per rimanere all'avanguardia.

Caratteristiche principali:

  • Sostituzione al 100% della serie HRS
  • Refrigerante naturale CO2, non infiammabile e non tossico
  • Conforme alle normative UE F-Gas
  • Stabilità della temperatura: ±0.1°C per il controllo in processi critici
  • Campo di regolazione della temperatura: da 5° a 40°C
  • Inverter ad alta efficienza energetica (compressore, ventola, pompa per un consumo ottimizzato dell'energia e costi di esercizio ridotti
  • Sicuro per il trasporto aereo (classificato ASHRAE 34 A1)
  • Progettato secondo i più elevati standard di qualità industriale di SMC
  • Design ecologico, senza gas fluorurati per un impatto minimo sul riscaldamento globale

Ti affidi ancora ai gas fluorurati? Scopri perché la CO2 rappresenta il futuro sicuro e sostenibile della termoregolazione industriale

Con la graduale eliminazione dei gas fluorurati prevista dalle normative UE, la CO2 (anidride carbonica) è diventata il principale refrigerante naturale per il raffreddamento industriale e il controllo della temperatura. Con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari solo a 1, la CO2 offre un'alternativa sicura e rispettosa dell'ambiente, in linea con le normative ambientali più severe.

A differenza di molti refrigeranti sintetici ad alto GWP, la CO2 non è tossica, non è infiammabile e non è soggetta a restrizioni di trasporto, rendendola ideale per la logistica globale e applicazioni industriali sensibili. La sua elevata efficienza energetica consente di progettare sistemi di refrigerazione compatti e garantisce una stabilità termica costante, anche in condizioni di produzione e di processi particolarmente impegnativi.

Il passaggio a thermo-chiller con refrigerante CO2 non è solo per essere conformi alla nuova normativa, ma un investimento intelligente e che guarda al futuro in termini di sicurezza, sostenibilità ed efficienza dei costi a lungo termine per i tuoi sistemi per il controllo della temperatura.

I vantaggi nell'utilizzo di CO2 come prefrigerante:

  • Naturale e sostenibile: nessun impatto sull'ozono e minimo impatto sul riscaldamento globale
  • Sicuro: non tossico, non infiammabile, classificazione ASHRAE 34 A1
  • Efficiente: elevata conducibilità termica per migliori prestazioni di rafreddamento
  • Nessuna restrizione di trasporto: sicuro per il trasporto aereo, terrestre e marittimo
  • Conforme alle normative: pienamente conforme alle attuali e future normative UE sui gas fluorurati

Nota: la CO2 ha un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 1, il valore più basso possibile e il valore di riferimento definito dell'IPCC e riconosciuto dalla legislazione UE sui gas fluorurati.

Scopri come i cilindri a durata maggiorata hanno aiutato uno stabilimento ad aumentare l'operatività

Quando si tratta di prestazioni industriali, ciò che conta sono i risultati concreti. In tutti i settori, i produttori che hanno scelto componenti a durata maggiorata di SMC stanno già beneficiando di una maggiore efficienza complessiva delle attrezzature (OEE - Overall Equipment Effectiveness), di un minor numero di guasti e di risparmi sui costi misurabili a lungo termine.

Esempi reali

Sei pronto a scoprire come questa soluzione si adatta al tuo processo?

  • Sostituisci il tuo sistema HRS con facilità
  • Conformità immediata alle normative UE sui gas fluorurati
  • Abbraccia un futuro sicuro e sostenibile con il refrigerante naturale CO2

Thermo-chiller HRSC: risposte alle tue domande

La serie HRSC è facile da installare se possiedo già un thermo-chiller HRS?

Sì, il thermo-chiller HRSC di SMC è progettato per sostituire al 100% la serie HRS. Non sono quindi necessarie modifiche al layout del tuo sistema, ma solo un'integrazione che lo renderà conforme alla normativa F-Gas.

L'HRSC è conforme alle più recenti normative F-Gas?

Assolutamente sì. La serie HRSC utilizza CO2 (R-744), un refrigerante naturale non F-Gas con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari solo a 1. È pienamente conforme al regolamento UE sui gas fluorurati (UE 2024/573) e non è soggetto a quote di riduzione graduale o divieti futuri.

Ho bisogno di formazione o di strumenti speciali per utilizzate il thermo-chiller HRSC?

No, HRSC è dotato di un pannello touch intuitivo e comandi semplici da utilizzare. Non è necessaria alcuna formazione specifica.

La CO₂ è sicura da trasportare?

Sì, la CO2 è classificata come A1 (non tossica, non infiammabile) secondo la norma ASHRAE 34, il che significa che è sicura sia per il funzionamento, sia per il trasporto (anche aereo). Ciò rende la logistica internazionale più semplice ed economica.

Quali funzioni di risparmio energetico offre HRSC?

Il thermo-chiller HRSC include un controllo dell'inverter per compressore, ventola e pompa (per i modelli HRSC090/100), ottimizzando il consumo energetico in base al carico di lavoro. Ciò consente un risparmio energetico fino al 49%.